DOCA0122FR-11

Recommandations pour protéger l'accès via la technologie sans fil Bluetooth® (MasterPacT MTZ)

Fonctions accessibles via la technologie sans fil Bluetooth

AVIS
RISQUE DE FONCTIONNEMENT IMPRÉVU
  • L'appareil doit être configuré par du personnel qualifié et à l'aide des résultats de l'analyse du système de protection de l'installation.
  • Lors de la mise en service de l'installation et après toute modification, vérifiez que la configuration de MicroLogic X et les paramètres des fonctions de protection sont cohérents avec les résultats de cette analyse.
  • Les fonctions de protection MicroLogic X sont définies par défaut sur la valeur minimale, sauf la protection long retard qui est définie par défaut sur la valeur maximale.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

La technologie sans fil Bluetooth Low Energy permet d'accéder à l'unité de contrôle MicroLogic X à partir d'un smartphone exécutant Application EcoStruxure Power Device. Cette application offre une interface orientée tâches avec l'unité de contrôle. Les données transférées via Bluetooth sont chiffrées à l'aide de l'algorithme AES 128 bits.

NOTE: La technologie sans fil Bluetooth n'est pas disponible dans les unités de contrôle MicroLogic Active.

Conditions requises pour établir une connexion Bluetooth

Pour établir une connexion sans fil Bluetooth à l'unité de contrôle MicroLogic X, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • L'unité de contrôle MicroLogic X doit être sous tension.

  • La fonction Bluetooth doit être activée sur l'unité de contrôle MicroLogic X.

  • Un seul smartphone à la fois peut se connecter à une unité de contrôle.

  • Vous devez disposer d'un smartphone équipé de l'application Application EcoStruxure Power Device.

  • Le smartphone doit prendre en charge la technologie sans fil Bluetooth Low Energy (version 4.0 ou ultérieure).

  • Vous devez avoir accès à l'unité de contrôle MicroLogic X pour activer la fonction Bluetooth en appuyant sur le bouton-poussoir d'activation, et vous devez rester physiquement à proximité (20 à 30 mètres en général) pendant toute la durée de la connexion.

  • Vous devez entrer le code d'appariement à 6 chiffres généré aléatoirement par l'unité de contrôle MicroLogic X et affiché sur l'IHM MicroLogic X.

Toute personne qui remplit ces conditions et établit une connexion a accès à des fonctions qui peuvent avoir un impact sur votre installation.

Vous trouverez les procédures détaillées d'établissement d'une connexion Bluetooth dans MasterPacT MTZ - MicroLogic X - Unité de contrôle - Guide utilisateur .

Recommandations générales pour protéger l'accès via la technologie sans fil Bluetooth

Pour protéger l'accès aux fonctions accessibles via la technologie sans fil Bluetooth, les précautions suivantes sont recommandées :

  • Installez le disjoncteur MasterPacT MTZ dans un local pouvant être verrouillé, afin que seul le personnel autorisé puisse accéder à l'unité de contrôle MicroLogic X.

  • Maintenez ce local verrouillé à tout moment.

  • Ne donnez la clé ou le code d'accès qu'aux personnes autorisées.

Pour plus d'informations sur la protection de l'accès au disjoncteur MasterPacT MTZ, consultez la section Mise en œuvre d'une stratégie d'accès restreint.

Recommandations pour utiliser la technologie sans fil Bluetooth

La mise en œuvre de la fonction Bluetooth répond aux exigences de la publication spéciale NIST 800-121 Révision 1. Néanmoins, pour protéger l'accès aux fonctions accessibles via la technologie sans fil Bluetooth, les précautions suivantes sont recommandées :

  • Désactivez la fonction Bluetooth sur l'unité de contrôle MicroLogic X et activez-la uniquement lorsque vous êtes prêt à établir une connexion.

    Vous trouverez les procédures détaillées pour désactiver la fonction Bluetooth dans MasterPacT MTZ - MicroLogic X - Unité de contrôle - Guide utilisateur .

  • Réglez le temporisateur de déconnexion de la fonction Bluetooth sur 5 minutes.

  • Sauf dans la situation où vous lancez une connexion Bluetooth, la fonction Bluetooth ne doit pas être activée à l'aide du bouton-poussoir situé en face avant de l'unité de contrôle MicroLogic X. La fonction Bluetooth doit rester désactivée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

  • Appuyez sur le bouton-poussoir Bluetooth pour mettre fin à la communication lorsque vous avez terminé.

  • L'appariement doit être effectué uniquement lorsque cela est nécessaire et dans une zone sécurisée.

  • N'entrez pas de code d'appariement si vous y êtes invité de manière inattendue.

  • Pendant l'appariement Bluetooth, le smartphone doit rester aussi proche que possible de l'unité de contrôle MicroLogic X.

Recommandations pour utiliser EcoStruxure Power Device

Pour restreindre l'accès à l'unité de contrôle MicroLogic X à partir d'un smartphone exécutant Application EcoStruxure Power Device, il est recommandé d'utiliser exclusivement l'application Application EcoStruxure Power Device officielle de Schneider Electric pour se connecter au disjoncteur MasterPacT MTZ.

Recommandations pour utiliser des smartphones

Pour restreindre l'accès à l'unité de contrôle MicroLogic X à partir d'un smartphone, il est recommandé d'effectuer les opérations suivantes :

  • Vérifiez que les smartphones dotés de Application EcoStruxure Power Device sont protégés par un mot de passe et utilisés uniquement dans le cadre professionnel.

  • Renforcez les smartphones équipés de l'application Application EcoStruxure Power Device en mettant en œuvre toutes les fonctionnalités de sécurité recommandées par le fournisseur ou le fabricant du smartphone.

  • Mettez à jour les applications antivirus pour smartphones.

  • Ne communiquez aucune information concernant le smartphone (numéro de téléphone, adresse ), sauf en cas de nécessité absolue.

  • Déconnectez le smartphone d'Internet pendant toute connexion Bluetooth à l'unité de contrôle MicroLogic X.

  • Ne stockez aucune information sensible sur smartphone.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?