Recommandations relatives à la protection de l’accès local à l’IHM MicroLogic
Fonctions accessibles à partir de l’IHM
Toute personne ayant accès à l’armoire contenant le disjoncteur a accès à l’IHM MicroLogic.
Certaines fonctions critiques, notamment les paramètres de protection de l’équipement, peuvent être configurées à partir de l’IHM MicroLogic.
Recommandations relatives à la protection de l’accès via l’IHM MicroLogic Active
L’IHM MicroLogic Active peut être protégée par un code PIN. Il est recommandé d’utiliser la protection par code PIN sur l’unité de contrôle MicroLogic Active. Pour plus d’informations sur la protection par code PIN, voir Conception d’une stratégie de code PIN.
Pour plus de sécurité :
-
Scellez le capot de protection de l’IHM.MicroLogic Active.
-
Scellez le capot de protection du port MicroLogic Active USB.
-
Installez le disjoncteur dans un local verrouillé.
-
Maintenir ce local verrouillé en permanence.
-
Ne donner la clé ou le code d’accès qu’aux personnes autorisées.
Pour plus d’informations sur la protection de l’accès au disjoncteur, reportez-vous à Mise en œuvre d’une stratégie d’accès restreint.
Recommandations relatives à la protection de l’accès via d’autres IHM MicroLogic
Dans les disjoncteurs ci-après, l’IHM MicroLogic n’est pas protégée par un code PIN ou un mot de passe :
-
Disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X
-
Disjoncteurs MasterPacT NT/NW avec déclencheurs MicroLogic
-
Disjoncteurs ComPacT
-
Disjoncteurs PowerPacT
En outre, certaines IHM MicroLogic ne peuvent pas être verrouillées physiquement pour empêcher l’accès à l’écran d’affichage. Dans ces cas, pour protéger l’accès à l’IHM, il faut :
-
Sceller le capot de protection de l’IHM MicroLogic si cela est possible.
-
Installer le disjoncteur dans un local verrouillé.
-
Maintenir ce local verrouillé en permanence.
-
Ne donner la clé ou le code d’accès qu’aux personnes autorisées.
Pour plus d’informations sur la protection de l’accès au disjoncteur, reportez-vous à Mise en œuvre d’une stratégie d’accès restreint.
Verrouillage des paramètres de protection
Les paramètres de protection des disjoncteurs suivants peuvent être verrouillés physiquement pour empêcher leur modification locale sur l’IHM :
-
Disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X
-
Disjoncteurs MasterPacT NT/NW avec déclencheurs MicroLogic
-
Disjoncteurs ComPacT
-
Disjoncteurs PowerPacT
Par défaut, la modification des paramètres de protection à partir de l’IHM est autorisée dans ces disjoncteurs. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, il est recommandé de verrouiller les paramètres de protection. Pour plus d’informations, reportez-vous aux guides utilisateur MicroLogic