251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

Desconexión de la interfaz de configuración remota

Puede desconectarse manualmente haciendo clic en el botón Desconectar. De lo contrario, la interfaz se desactivará automáticamente en las siguientes condiciones:

  • ETS o eConfigure KNX está cerrado.

  • El ordenador se pone en modo de suspensión, se apaga o se reinicia.

  • Han transcurrido 24 horas con el software abierto (por motivos de seguridad).

NOTA: Si la interfaz está desactivada (manualmente o automáticamente), debe volver a activarse tal y como se describe en Usuarios de ETS y Usuarios de eConfigure KNX.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?