251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

Trennen der Schnittstelle zur Fernkonfiguration

Sie können die Verbindung manuell trennen, indem Sie auf die Schaltfläche Trennen klicken. Andernfalls wird die Schnittstelle unter den folgenden Bedingungen automatisch deaktiviert:

  • ETS oder eConfigure KNX wird geschlossen.

  • Der Computer wird in den Ruhezustand versetzt, heruntergefahren oder neu gestartet.

  • Die Software war länger als 24 Stunden geöffnet.(aus Sicherheitsgründen)

HINWEIS: Wenn die Schnittstelle deaktiviert ist (manuell oder automatisch), muss sie wie unter ETS-Benutzer und eConfigure KNX-Benutzer beschrieben wieder aktiviert werden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?