251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

Schnittstelle zur Fernkonfiguration

Die Schnittstelle zur Fernkonfiguration ermöglicht Benutzern den Fernzugriff auf KNX-Installationen und deren Änderung mithilfe von ETS oder eConfigure KNX, als wären sie physisch vor Ort. Diese Funktion ist verfügbar, sobald dem Controller ein Abonnement zugewiesen und die Schnittstelle zur Fernkonfiguration aktiviert wurde.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Benutzer über einen sicheren VPN-Tunnel Konfigurationsänderungen im ETS (.knxproj) oder im eConfigure KNX-Projekt vornehmen. Die Schnittstelle stellt eine Konfiguration IP-Adresse zur Verfügung, die zum Herstellen der Remote-Verbindung verwendet wird.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?