251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

Interfaz de configuración remota

La interfaz de configuración remota permite a los usuarios acceder a distancia y modificar de forma remota las instalaciones KNX utilizando ETS o eConfigure KNX, como si estuvieran físicamente en el lugar. Esta funcionalidad estará disponible una vez que se haya asignado una suscripción al controlador y se haya activado la interfaz de configuración remota.

Una vez conectados, los usuarios pueden realizar cambios de configuración en el proyecto ETS (.knxproj) o eConfigure KNX a través de un túnel VPN seguro. La interfaz proporciona una dirección IP de configuración que se usa para establecer la conexión remota.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?