DOCA0271PTBR-00

Chamando dados acíclicos

Ao chamar dados acíclicos, é preciso adicionar uma operação Jump To Subroutine à rotina principal. A sub-rotina necessária para a AOI de destino corresponde ao avatar associado.

Essa ação envia os dados por push ou pull, dependendo do tipo de dados que a mensagem explícita está acessando.

  1. Abra a sub-rotina.

  2. Alterne o bit Examine If Open no rung que contém a mensagem associada à AOI de destino.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?