DOCA0271FR-00

Appel des données acycliques

Lorsque vous appelez des données acycliques, vous devez ajouter une opération Jump to Subroutine à la routine principale. La sous-routine nécessaire pour l'instruction Add-on cible correspond à l’avatar associé.

Cette action transmet ou extrait les données, selon le type de données auquel le message explicite accède.

  1. Ouvrez la sous-routine.

  2. Basculez le bit Examine if Open sur l’échelon contenant le message associé à l’instruction Add-on cible.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?