Méthodologie
La fonction d’importation L5X permet d’intégrer un équipement TeSys™ island dans l’environnement Rockwell Software® Studio 5000®. En fonction de la configuration du TeSys island, le logiciel SoMove™ fournit des fichiers L5X qui peuvent être importés dans l’environnement Studio 5000, exposant les données d’équipement par le biais des instructions Add-on.
Les fichiers suivants sont générés par le logiciel SoMove :
-
Module Ethernet générique : Ce fichier contient un AOP Ethernet générique représentant la configuration du TeSys island. Il inclut des commentaires dans la section Controller Tag indiquant à quoi chaque donnée fait référence. Il utilise la convention de dénomination suivante : {NomÉquipement}Module.L5X.
-
Messages explicites (s’il existe des données acycliques) : Ce fichier contient les éléments suivants :
-
des sous-routines contenant des messages explicites pour l’appel des données acycliques
-
un buffer de données utilisé pour contenir les données acycliques avant et après la transmission
Il utilise la convention de dénomination suivante : {NomÉquipement}_Acyclic.L5X.
NOTE: Si une configuration du TeSys island ne possède pas de données acycliques, ce fichier n’est pas généré. -
-
Instructions Add-on (AOI) : Ce fichier contient les instructions Add-on utilisées pour générer les blocs fonction. Il doit être importé en dernier, car les étiquettes de référence des instructions Add-on sont contenues dans les deux autres fichiers. Il utilise la convention de dénomination suivante : {NomÉquipement}_Aoi.L5X.