DOCA0271PTBR-00

Metodologia

Um dispositivo do TeSys™ island pode ser integrado ao ambiente do Rockwell Software® Studio 5000® usando o recurso de importação de L5X. Com base na configuração do TeSys island, o software SoMove™ fornece arquivos L5X que podem ser importados para o ambiente do Studio 5000, expondo os dados do dispositivo via instruções complementares.

NOTA: Devido à referência a dados, os arquivos L5X devem ser importados na ordem listada a seguir. Siga as instruções fornecidas neste manual.

Os seguintes arquivos são gerados pelo software SoMove:

  1. Módulo Ethernet genérico: esse arquivo contém um AOP Ethernet Genérico representando a configuração do TeSys island. Ele inclui comentários na seção Controller Tags, indicando cada um dos dados aos quais faz referência. Ele usa a seguinte convenção de nomenclatura: {Nome_do_dispositivo}Module.L5X.

  2. Mensagens explícitas (se existirem dados acíclicos): esse arquivo contém o seguinte:

    • sub-rotinas contendo mensagens explícitas para a chamada de dados acíclicos

    • um buffer de dados usado para manter os dados acíclicos antes e depois da transmissão

    Ele usa a seguinte convenção de nomenclatura: {Nome_do_dispositivo}_Acyclic.L5X.

    NOTA: Se uma configuração do TeSys island não tiver dados acíclicos, esse arquivo não será gerado.
  3. Instruções complementares (AOI): esse arquivo contém as AOIs usadas para gerar blocos funcionais. Ele deve ser importado por último porque as tags de referência das AOIs estão contidas nos outros dois arquivos. Ele usa a seguinte convenção de nomenclatura: {Nome_do_dispositivo}_Aoi.L5X.

NOTA: Se você alterar a convenção de nomenclatura de um TeSys island ou de avatares preexistentes, quando as alterações de configuração forem integradas a um projeto, todas as entidades importadas do software Studio 5000 (tags, AOIs e o módulo Ethernet genérico) deverão ser excluídas e o processo de importação repetido para a nova configuração. Consulte as Perguntas frequentes (FAQs).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?