Sistema
O bloco de funções AvSystem retorna o status dos dados de energia e diagnóstico cíclicos do avatar do sistema e os reinicializa.
Interface de entrada de AvSystem
Entrada |
Tipo de dados |
Descrição |
---|---|---|
ResetVltgFlctnStatus |
BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, o valor do parâmetro ResetVltgFlctnStatus será reinicializado. |
ResetMaxUnbalanceVltg |
BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, o valor do parâmetro ResetMaxUnbalanceVltg é reinicializado. |
ResetMaxVRMS |
BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, o valor do parâmetro ResetMaxVRMS é reinicializado. |
ResetComErrorCntr |
BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, o contador de erros detectados da comunicação da rede de campo será definido como 0. |
ResetMinorEvtCntr |
BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, o contador de eventos menores detectados para o sistema será definido como 0. |
ResetAlarmCntr |
BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, o contador de alarmes detectados para o sistema será definido como 0. |
ResetSystem |
BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, o sistema é reinicializado. |
Interface de saída de AvSystem
Saída |
Tipo de dados |
Descrição |
---|---|---|
UpstreamVltgFlctnStatus |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, um afundamento ou uma elevação de tensão foi detectado(a). Pode ser reinicializada com ResetVltgFlctnStatus. |
SILStarterStopStatus |
BOOL |
Status da função de parada 0 da Partida SIL* . Se essa saída estiver definida como FALSE, isso significa que nenhum Grupo SIL recebeu um comando de parada de Partida SIL. |
CtrlVltgFlctn |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, uma flutuação de tensão de controle foi detectada. |
Preoperational |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar do sistema está no Modo pré-operacional. |
Operational |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar do sistema está no Modo operacional. Para obter mais informações sobre os estados de máquina, consulte TeSys island - Guia de sistema, instalação e operação . |
TestMode |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar do sistema está no Modo de teste. |
MinorEvt |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar do sistema está no modo de Evento secundário. |
ForceMode |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar do sistema está no Modo forçado. |
DegradedMode |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar do sistema está no Modo degradado. |