Système
Le bloc de fonction AvSystem renvoie l’état et réinitialise les données cycliques de diagnostic et d’énergie de l’avatar du système.
Interface d’entrée AvSystem
Entrée |
Type de données |
Description |
---|---|---|
ResetVltgFlctnStatus |
BOOL |
Si cette entrée est réglée sur VRAI, la valeur du paramètre ResetVltgFlctnStatus est réinitialisée. |
ResetMaxUnbalanceVltg |
BOOL |
Si cette entrée est réglée sur VRAI, la valeur du paramètre ResetMaxUnbalanceVltg est réinitialisée. |
ResetMaxVRMS |
BOOL |
Si cette entrée est réglée sur VRAI, la valeur du paramètre ResetMaxVRMS est réinitialisée. |
ResetComErrorCntr |
BOOL |
Si cette entrée est réglée sur VRAI, le compteur d’erreurs détectées pour la communication du bus de terrain est remis à 0. |
ResetMinorEvtCntr |
BOOL |
Si cette entrée est réglée sur VRAI, le compteur des événements mineurs détectés pour le système est remis à 0. |
ResetAlarmCntr |
BOOL |
Si cette entrée est réglée sur VRAI, le compteur des alarmes détectées pour le système est remis à 0. |
ResetSystem |
BOOL |
Si cette entrée est réglée sur VRAI, le système est réinitialisé. |
Interface de sortie AvSystem
Sortie |
Type de données |
Description |
---|---|---|
UpstreamVltgFlctnStatus |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur VRAI, une sous-tension ou surtension est détectée. Peut être réinitialisé avec ResetVltgFlctnStatus. |
SILStarterStopStatus |
BOOL |
État de la fonction d’arrêt de groupe SIL* Fonction d’arrêt 0 de démarreur. Si cette sortie est réglée sur FAUX, aucun groupe SIL n’a reçu de commande d’arrêt de démarreur SIL. |
CtrlVltgFlctn |
BOOL |
La fluctuation de la tension de contrôle est détectée lorsque cette sortie est réglée sur VRAI. |
Pré-opérationnel |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur VRAI, l’avatar système est en mode pré-opérationnel. |
Opérationnel |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur VRAI, l’avatar du système est en mode opérationnel. Pour des informations détaillées sur les états machine, reportez-vous au document TeSys island – Guide du système, de l’installation et de l’utilisation . |
TestMode |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur VRAI, l’avatar du système est en mode test. |
MinorEvt |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur VRAI, l’avatar du système est en mode événement mineur. |
ForceMode |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur VRAI, l’avatar du système est en mode forçage. |
DegradedMode |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur VRAI, l’avatar du système est en mode dégradé. |