DOCA0271IT-00

Motore YD a un senso di marcia

Il blocco di funzione AvMotorYDOneDirection viene utilizzato per gestire un motore wye-delta (star-delta) in una direzione.

Blocco di funzione AvMotorYDOneDirection

Interfaccia di ingresso AvMotorYDOneDirection

Ingresso

Tipo di dati

Descrizione

RunFwdCmd

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, il contattore avanti avatar è chiuso.

ResetTrip

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, gli sganci rilevati con condizioni di azzeramento sgancio soddisfatte saranno azzerati per questo avatar.

ResetAlarmCntrs

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, tutti i contatori allarme saranno azzerati per questo avatar.

ResetTripCntrs

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, tutti i contatori sgancio saranno azzerati per questo avatar.

ResetMaxIRMS

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, il valore medio massimo della corrente Irms e il timestamp vengono azzerati.

RecordToUChannel1

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, il corrispondente tempo di utilizzo del canale aumenta in base all'energia misurata per l'avatar selezionato. Questa registrazione ToU continua per i canali abilitati fino a quando non vengono disattivati.

RecordToUChannel2

BOOL

RecordToUChannel3

BOOL

RecordToUChannel4

BOOL

Interfaccia di uscita AvMotorYDOneDirection

Uscita

Tipo di dati

Descrizione

Ready

BOOL

Indica TRUE se il blocco di funzione è pronto a ricevere un comando Esegui.

RunLineFwd

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, il contattore avanti avatar è chiuso.

Tripped

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato rilevato un evento di sgancio protezione dall'avatar.

Alarm

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato rilevato un allarme di protezione dall'avatar.

UpstreamVltg1

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar ha rilevato che l'alimentazione principale a monte è presente nel primo starter/dispositivo di potenza in questo avatar (interruttore chiuso).

AssetAlarm

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, un dispositivo di potenza o uno starter SIL* all'interno dell'avatar ha raggiunto o superato il 90% della durata prevista (per parametro avatar).

RunY

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, il contattore Y per l'avatar con motore YD è chiuso.

LoadRunning

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, un comando di avvio o chiusura è stato eseguito e la corrente attraversa i poli (equivalente a motore in funzionamento ma anche per avatar non motorizzati).

ReadyToReset

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar soddisfa le condizioni di azzeramento sgancio e può essere azzerato con un comando di azzeramento sgancio.

UpstreamVltg2

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar ha rilevato che l'alimentazione principale a monte è presente nel secondo starter/dispositivo di potenza in questo avatar.

UpstreamVltg3

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar ha rilevato che l'alimentazione principale a monte è presente nel terzo starter/dispositivo di potenza in questo avatar.

RunD

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, il contattore D per l'avatar con motore YD è chiuso.

LoadStarting

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, il motore è nella fase iniziale.

LocalFwdCmdSts

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, la logica dell'avatar è controllata dai comandi ricevuti sugli ingressi digitali e i comandi PLC vengono ignorati.

ByPassCmdSts

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar continuerà a funzionare e non si fermerà a causa di uno sgancio.

ManualModeOverrideStatus

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar è controllato dal comando locale e dal comando PV quando è in modalità manuale.

AvgIRMS

DINT

Indica la media dei valori di corrente Irms della fase più recente. (Unità: mA)

AvgIRMS_O

DINT

Indica la media dei valori overflow di corrente Irms della fase più recente (Unità: mA).

PVInput0

INT

Restituisce il valore misurato dell’ingresso PV.

PVInput1

INT

PVInput2

INT

PVInput3

INT

PVInput4

INT

PVSwitch0

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, il contattore PV rappresenta un commando ON.

PVSwitch1

BOOL

PVSwitch2

BOOL

PVSwitch3

BOOL

PVSwitch4

BOOL

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?