DOCA0271IT-00

Blocchi di funzione aciclici avatar

Il blocco di funzione Avatar_Control restituisce lo stato dei dati aciclici del singolo avatar. L'esempio seguente mostra il blocco di funzione AvMotorOneDirection_Control. La medesima serie di dati aciclici è disponibile per tutti gli avatar, escluso avatar di sistema, I/O analogico e I/O digitale.

Blocco di funzione AvMotorOneDirection_Control

Interfaccia di uscita controllo avatar

Uscita

Tipo di dati

Descrizione

CurrentPhaseUnbalanceTrip

BOOL

L'avatar ha rilevato le condizioni che causano un evento di sgancio sbilanciamento fase di corrente.

CurrentPhaseUnbalanceAlarm

BOOL

L'avatar ha rilevato le condizioni che causano un evento di sbilanciamento fase.

CurrrentPhaseLossTrip

BOOL

L'avatar ha rilevato le condizioni che causano un evento di sgancio perdita fase di corrente.

CurrrentPhaseReversalTrip

BOOL

L'avatar ha rilevato le condizioni che causano un evento di sgancio inversione fase corrente.

GroundCurrentTrip

BOOL

L'avatar ha rilevato le condizioni che causano un evento di sgancio corrente di terra.

GroundCurrentAlarm

BOOL

L'avatar ha rilevato le condizioni che causano un evento corrente di terra.

JamTrip

BOOL

L'avatar ha rilevato le condizioni che causano un evento di sgancio blocco.

JamAlarm

BOOL

L'avatar ha rilevato le condizioni che causano un evento di blocco.

LongStartTrip

BOOL

L'avatar ha rilevato le condizioni che causano un evento di sgancio avvio lungo.

MotorOverheatTrip

BOOL

La temperatura del motore è aumentata oltre il livello di sgancio surriscaldamento motore.

MotorOverheatAlarm

BOOL

La temperatura del motore è aumentata oltre il livello di surriscaldamento motore.

MotorTemperature

INT

Indica la temperatura del motore in 0,1 °C unità scalare. A seconda del tipo di sensore di temperatura, l'intervallo è:

  • -200—850 °C (per PT100)

  • -200—600 °C (per PT1000)

  • -60—180 °C (per NI 100/1000)

NoTrip

BOOL

Non è stato rilevato alcuno trip.

NoAlarm

BOOL

Non è stata rilevata alcuna condizione di avvertimento.

OverCurrentTrip

BOOL

L'avatar ha rilevato le condizioni che causano un evento di sgancio sovracorrente.

OverCurrentAlarm

BOOL

L'avatar ha rilevato le condizioni che causano un evento di sovracorrente.

PhaseConfigurationTrip

BOOL

L'avatar ha rilevato le condizioni che causano un evento di sgancio configurazione fase.

SILGroup

SINT

Indica il numero del gruppo SIL*.

StallTrip

BOOL

L'avatar ha rilevato le condizioni che causano un evento di sgancio stallo.

ThermalCapacity

INT

Fornisce la percentuale (%) della capacità termica del motore che è stata utilizzata.

ThermalOverloadTrip

BOOL

La capacità termica dell'avatar è aumentata oltre il 100%.

ThermalOverloadAlarm

BOOL

La capacità termica dell'avatar è aumentata oltre il livello di sovraccarico termico.

TimeToReset

DINT

Tempo di attesa previsto prima di poter azzerare uno sgancio da sovraccarico termico. (Unità: s)

TimeToTrip

DINT

Tempo previsto prima che si verifichi uno sgancio da sovraccarico termico in base alle condizioni di corrente. (Unità: s)

UnderCurrentTrip

BOOL

L'avatar ha rilevato le condizioni che causano un evento di sgancio sottocorrente.

UnderCurrentAlarm

BOOL

L'avatar ha rilevato le condizioni che causano un evento di sottocorrente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?