DOCA0271IT-00

Accesso ai dati tramite buffer aciclico

Le AOI possono esporre solo i tipi di dati SINT, INT, DINT, REAL e BOOL come parametri di ingresso/uscita. A causa di questo limite, i registri STRING vengono collocati nel buffer dei dati aciclici e sono accessibili in tale punto.

Dopo aver commutato il bit per accedere ai dati aciclici di gestione delle risorse del sistema (consultare la sezione Richiamare i dati aciclici), i dati STRING non vengono visualizzati nelle AOI. Al contrario, vengono visualizzati nel buffer dei dati aciclici. Questo buffer si trova nell'elenco Tag del controller e usa la convenzione di denominazione {DeviceName}_AcyclicBuffer.

I dati restanti sono accessibili all'interno delle AOI.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?