DOCA0271IT-00

Uscita combinata sistema

Il blocco di funzione CombinedSystemOutput restituisce le informazioni di energia dell'avatar di sistema, reimposta i registri di energia dell'avatar di sistema e imposta i valori preimpostati degli avatar (A2, A3, ecc.).

Blocco di funzione CombinedSystemOutput

Interfaccia di ingresso CombinedSystemOutput

Ingresso

Tipo di dati

Descrizione

ResetVltgDipCntr

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, il valore del parametro ResetVltgDipCntr viene azzerato.

ResetVltgSwellCntr

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, il valore del parametro ResetVltgSwellCntr viene azzerato.

ResetMaxActivePower

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, il valore del parametro MaxActivePower e il timestamp MaxActivePowerTimestamp associato vengono azzerati.

ResetMaxReactivePower

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, il valore del parametro MaxReactivePower e il timestamp MaxReactivePowerTimestamp associato vengono azzerati.

ResetMinPowerFactor

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE:

  • Il valore true del parametro MinPowerFactor viene reimpostato su 1.

  • Il timestamp MinPowerFactorTimestamp associato viene azzerato.

ResetMaxPowerFactor

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE:

  • Il valore true del parametro MaxPowerFactor viene reimpostato su 0.

  • Il timestamp MaxPowerFactorTimestamp associato viene azzerato.

ResetReactiveEnergy

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, il valore del parametro ResetReactiveEnergy viene azzerato.

ResetActiveEnergy

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, il valore del parametro ActiveEnergy viene azzerato.

A2_SetActiveEnergy

BOOL

Comando per impostare il valore TotalActiveEnergy sul valore TotalActiveEnergyPreset.

A2_SetReactiveEnergy

BOOL

Comando per impostare il valore TotalReactiveEnergy sul valore TotalReactiveEnergyPreset.

A2_SetValueActiveEnergy

DINT

Valore per preimpostare TotalActiveEnergy, verrà applicato su un comando TRUE per SetActiveEnergy (unità: wattora)

A2_SetValueReactiveEnergy

DINT

Valore per preimpostare TotalReactiveEnergy, verrà applicato su un comando TRUE per SetReactiveEnergy (unità: VAR-ora)

A7_SetActiveEnergy

BOOL

Comando per impostare il valore TotalActiveEnergy sul valore TotalActiveEnergyPreset.

A7_SetReactiveEnergy

BOOL

Comando per impostare il valore TotalReactiveEnergy sul valore TotalReactiveEnergyPreset.

A7_SetValueActiveEnergy

DINT

Valore per preimpostare TotalActiveEnergy, verrà applicato su un comando TRUE per SetActiveEnergy (unità: wattora)

A7_SetValueReactiveEnergy

DINT

Valore per preimpostare TotalReactiveEnergy, verrà applicato su un comando TRUE per SetReactiveEnergy (unità: VAR-ora)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?