DOCA0271IT-00

Elenco degli avatar TeSys

Avatar TeSys

Nome

Icona

Descrizione

Sistema avatar

Un avatar obbligatorio che abilita un singolo punto di comunicazione a TeSys island .

Dispositivo

Contattore

Per creare o interrompere una linea elettrica in un circuito elettrico

Contattore: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2*

Per creare o interrompere l'alimentazione di linea in un circuito elettrico con categoria stop 0 o 1* per la categoria cablaggio 1 e 2.

Contattore: SIL Stop, categoria cablaggio 3/4*

Per creare o interrompere l'alimentazione di linea in un circuito elettrico con categoria stop 0 o 1 o categoria cablaggio 3 e 4.

I/O digitali

Per fornire il controllo di 2 uscite digitali e lo stato di 4 ingressi digitali

I/O analogici

Per fornire il controllo di 1 uscita digitale e lo stato di 2 ingressi digitali

Carico

Interfaccia di alimentazione senza I/O (misura)

Per monitorare la corrente fornita a un dispositivo esterno, come un relè a stato solido, un soft starter o un variatore

Interfaccia di alimentazione con I/O (controllo)

Per monitorare la corrente e controllare un dispositivo esterno, come un relè a stato solido, un soft starter o un variatore

Motore a un senso di marcia

Per gestire* un motore a un senso di marcia

Motore a un senso di marcia:
SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Per gestire un motore a un senso di marcia con categoria stop 0 o 1 per la categoria cablaggio 1 e 2.

Motore a un senso di marcia:
SIL Stop, categoria cablaggio 3/4

Per gestire un motore a un senso di marcia con categoria stop 0 o 1 o categoria cablaggio 3 e 4.

Motore a due sensi di marcia

Per gestire un motore a due sensi di marcia (avanti e indietro)

Motore a due sensi di marcia:
SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Per gestire un motore a due sensi di marcia (avanti e indietro) con categoria stop 0 o 1 per la categoria cablaggio 1 e 2

Motore a due sensi di marcia:
SIL Stop, categoria cablaggio 3/4

Per gestire un motore a due sensi di marcia (avanti e indietro) con categoria stop 0 o 1 o categoria cablaggio 3 e 4

Motore YD a un senso di marcia

Per gestire un motore stella/triangolo (wye/delta) a un senso di marcia

Motore YD a due sensi di marcia

Per gestire un motore stella/triangolo (wye/delta) a due sensi di marcia (avanti e indietro)

Motore a due velocità

Per gestire un motore a due velocità e un motore a due velocità con opzione Dahlander

Motore a due velocità:
SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Per gestire un motore a due velocità con categoria stop 0 o 1 per la categoria cablaggio 1 e 2.

Motore a due velocità:
SIL Stop, categoria cablaggio 3/4

Per gestire un motore a due velocità con categoria stop 0 o 1 o categoria cablaggio 3 e 4

Motore a due velocità e a due sensi di marcia

Per gestire un motore a due velocità e a due sensi di marcia (avanti e indietro)

Motore a due velocità e due sensi di marcia:
SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Per gestire un motore a due sensi di marcia (avanti e indietro) con categoria stop 0 o 1 per la categoria cablaggio 1 e 2

Motore a due velocità e due sensi di marcia:
SIL Stop, categoria cablaggio 3/4

Per gestire un motore a due sensi di marcia (avanti e indietro) con categoria stop 0 o 1 per la categoria cablaggio 3 e 4.

Resistenza

Per gestire un carico resistivo

Alimentazione

Per gestire un'alimentazione

Trasformatore

Per gestire un trasformatore

Applicazione

Pompa

Per gestire una pompa

Trasportatore a un senso di marcia

Per gestire un trasportatore a un senso di marcia

Trasportatore a un senso di marcia:
SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Per gestire un trasportatore a un senso di marcia con categoria stop 0 o 1 per la categoria cablaggio 1 e 2

Trasportatore a due sensi di marcia

Per gestire un trasportatore a due sensi di marcia (avanti e indietro)

Trasportatore a due sensi di marcia:
SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Per gestire un trasportatore a due sensi di marcia (avanti e indietro) con categoria stop 0 o 1 per la categoria cablaggio 1 e 2

NOTA: Per avatar a due direzioni e due velocità, disattiva il disinnesto inversione fase di corrente.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?