DOCA0271IT-00

Diagnostica di sistema

Il blocco di funzione AvSystem1_Diagnostic restituisce lo stato dei dati diagnostici aciclici dell'avatar di sistema.

Blocco di funzione AvSystem1_Diagnostic

Interfaccia di uscita AvSystem1_Diagnostic

Uscita

Tipo di dati

Descrizione

ComErrorCntr

DINT

Numero di errori rilevati per la comunicazione del bus di campo.

AlarmsCntr

DINT

Numero di allarmi rilevati per il sistema.

MinorEvtCntr

DINT

Numero di eventi lievi rilevati per il sistema.

MinorEvtRegister1_Y

DINT

Informazioni su un evento lieve rilevato. MinorEvtRegister1_ = più recente.

MinorEvtRegister1_M

SINT

MinorEvtRegister1_D

SINT

MinorEvtRegister1_h

SINT

MinorEvtRegister1_min

SINT

MinorEvtRegister1_sec

SINT

MinorEvtRegister1_cs

SINT

MinorEvtRegister1_EventIdentifier

DINT

. . .

. . .

. . .

MinorEvtRegister5_Y

DINT

Informazioni su un evento lieve rilevato.

MinorEvtRegister5_M

SINT

MinorEvtRegister5_D

SINT

MinorEvtRegister5_h

SINT

MinorEvtRegister5_min

SINT

MinorEvtRegister5_sec

SINT

MinorEvtRegister5_cs

SINT

MinorEvtRegister5_EventIdentifier

DINT

SILStarterStopMsgGrp1SILGroupNotPresent

BOOL

Stato per SIL* Gruppi 1-10:

  • NotPresent = gruppo SIL non presente nella configurazione di sistema

  • AvatarDeviceEvent = gruppo SIL interessato dall'evento dispositivo avatar

  • SILStartersNotOpen = comando stop gruppo SIL ricevuto. Starter SIL non ancora aperto

  • AllStartersNotOpen = comando stop gruppo SIL inviato correttamente. Tutti gli starter SIL sono aperti

  • CmdIssuedOneTerminal = comando stop gruppo SIL inviato solo a un canale di ingresso SIM (il ponticello o il cablaggio dell'ingresso SIM sta causando un problema), ma gli starter SIL si sono aperti correttamente

  • NormalOperation = funzionamento normale, gli starter SIL possono essere aperti o chiusi

SILStarterStopMsgGrp1AvatarDeviceEvent

BOOL

SILStarterStopMsgGrp1SILStartersNotOpen

BOOL

SILStarterStopMsgGrp1AllSILStartersOpen

BOOL

SILStarterStopMsgGrp1CmdOnlyOneTerminal

BOOL

SILStarterStopMsgGrp1NormalOperation

BOOL

. . .

. . .

SILStarterStopMsgGrp10SILGroupNotPresent

BOOL

SILStarterStopMsgGrp10AvatarDeviceEvent

BOOL

SILStarterStopMsgGrp10SILStartersNotOpen

BOOL

SILStarterStopMsgGrp10AllSILStartersOpen

BOOL

SILStarterStopMsgGrp10CmdOnlyOneTerminal

BOOL

SILStarterStopMsgGrp10NormalOperation

BOOL

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?