DOCA0271IT-00

Resistore

Il blocco di funzione AvResistor viene utilizzato per gestire un carico resistivo.

Blocco di funzione AvResistor

Interfaccia di ingresso AvResistor

Ingresso

Tipo di dati

Descrizione

RunFwdCmd

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, il contattore avanti avatar è chiuso.

ResetTrip

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, gli sganci rilevati con condizioni di azzeramento sgancio soddisfatte saranno azzerati per questo avatar.

ResetAlarmCntrs

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, tutti i contatori allarme saranno azzerati per questo avatar.

ResetTripCntrs

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, tutti i contatori sgancio saranno azzerati per questo avatar.

ResetMaxIRMS

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, il valore medio massimo della corrente Irms e il timestamp vengono azzerati.

RecordToUChannel1

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, il corrispondente tempo di utilizzo del canale aumenta in base all'energia misurata per l'avatar selezionato. Questa registrazione ToU continua per i canali abilitati fino a quando non vengono disattivati.

RecordToUChannel2

BOOL

RecordToUChannel3

BOOL

RecordToUChannel4

BOOL

Interfaccia di uscita AvResistor

Uscita

Tipo di dati

Descrizione

Ready

BOOL

Indica TRUE se il blocco di funzione è pronto a ricevere un comando Esegui.

RunFwdStatus

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, il contattore avanti avatar è chiuso.

Tripped

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato rilevato un evento di sgancio protezione dall'avatar.

Alarm

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato rilevato un allarme di protezione dall'avatar.

UpstreamVltg1

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar ha rilevato che l'alimentazione principale a monte è presente nel primo starter/dispositivo di potenza in questo avatar (interruttore chiuso).

AssetAlarm

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, un dispositivo di potenza o uno starter SIL* all'interno dell'avatar ha raggiunto o superato il 90% della durata prevista (per parametro avatar).

LoadRunning

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, un comando di avvio o chiusura è stato eseguito e la corrente attraversa i poli (equivalente a motore in funzionamento ma anche per avatar non motorizzati).

ReadyToReset

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar soddisfa le condizioni di azzeramento sgancio e può essere azzerato con un comando di azzeramento sgancio.

LoadStarting

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, il motore è nella fase iniziale.

AvgIRMS

DINT

Indica la media dei valori di corrente Irms della fase più recente. (Unità: mA)

AvgIRMS_O

DINT

Indica la media dei valori overflow di corrente Irms della fase più recente (Unità: mA).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?