Motore YD a due sensi di marcia
Il blocco di funzione AvMotorYDTwoDirection viene utilizzato per gestire un motore wye-delta (star-delta) a due sensi di marcia (avanti e indietro).
Interfaccia di ingresso AvMotorYDTwoDirection
|
Ingresso |
Tipo di dati |
Descrizione |
|---|---|---|
|
RunFwdCmd |
BOOL |
Se questo ingresso è impostato su TRUE, il contattore avanti avatar è chiuso. |
|
RunRevCmd |
BOOL |
Se questo ingresso è impostato su TRUE, il contattore indietro avatar è chiuso. |
|
ResetTrip |
BOOL |
Se questo ingresso è impostato su TRUE, gli sganci rilevati con condizioni di azzeramento sgancio soddisfatte saranno azzerati per questo avatar. |
|
ResetAlarmCntrs |
BOOL |
Se questo ingresso è impostato su TRUE, tutti i contatori allarme saranno azzerati per questo avatar. |
|
ResetTripCntrs |
BOOL |
Se questo ingresso è impostato su TRUE, tutti i contatori sgancio saranno azzerati per questo avatar. |
|
ResetMaxIRMS |
BOOL |
Se questo ingresso è impostato su TRUE, il valore medio massimo della corrente Irms e il timestamp vengono azzerati. |
|
RecordToUChannel1 |
BOOL |
Se questo ingresso è impostato su TRUE, il corrispondente tempo di utilizzo del canale aumenta in base all'energia misurata per l'avatar selezionato. Questa registrazione ToU continua per i canali abilitati fino a quando non vengono disattivati. |
|
RecordToUChannel2 |
BOOL |
|
|
RecordToUChannel3 |
BOOL |
|
|
RecordToUChannel4 |
BOOL |
Interfaccia di uscita AvMotorYDTwoDirection
|
Uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
|---|---|---|
|
Ready |
BOOL |
Indica TRUE se il blocco di funzione è pronto a ricevere un comando Esegui. |
|
RunFwdStatus |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, il contattore avanti avatar è chiuso. |
|
Tripped |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato rilevato un evento di sgancio protezione dall'avatar. |
|
Alarm |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato rilevato un allarme di protezione dall'avatar. |
|
UpstreamVltg1 |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar ha rilevato che l'alimentazione principale a monte è presente nel primo starter/dispositivo di potenza in questo avatar (interruttore chiuso). |
|
AssetAlarm |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, un dispositivo di potenza o uno starter SIL* all'interno dell'avatar ha raggiunto o superato il 90% della durata prevista (per parametro avatar). |
|
RunY |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, il contattore Y per gli avatar con motore YD è chiuso. |
|
LoadRunning |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, un comando di avvio o chiusura è stato eseguito e la corrente attraversa i poli (equivalente a motore in funzionamento ma anche per avatar non motorizzati). |
|
ReadyToReset |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar soddisfa le condizioni di azzeramento sgancio e può essere azzerato con un comando di azzeramento sgancio. |
|
UpstreamVltg2 |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar ha rilevato che l'alimentazione principale a monte è presente nel secondo starter/dispositivo di potenza in questo avatar. |
|
UpstreamVltg3 |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar ha rilevato che l'alimentazione principale a monte è presente nel terzo starter/dispositivo di potenza in questo avatar. |
|
UpstreamVltg4 |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar ha rilevato che l'alimentazione principale a monte è presente nel quarto starter/dispositivo di potenza in questo avatar. |
|
RunRevStatus |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, il contattore indietro avatar è chiuso. |
|
RunD |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, il contattore D per gli avatar con motore YD è chiuso. |
|
LoadStarting |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, il motore è nella fase iniziale. |
|
LocalFwdCmdSts |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, la logica dell'avatar è controllata dai comandi ricevuti sugli ingressi digitali e i comandi PLC vengono ignorati. |
|
LocalRevCmdSts |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, la logica dell'avatar è controllata dai comandi ricevuti sugli ingressi digitali e i comandi PLC vengono ignorati. |
|
ByPassCmdSts |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar continuerà a funzionare e non si fermerà a causa di uno sgancio. |
|
ManualModeOverrideStatus |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar è controllato dal comando locale e dal comando PV quando è in modalità manuale. |
|
AvgIRMS |
DINT |
Indica la media dei valori di corrente Irms della fase più recente. (Unità: mA) |
|
AvgIRMS_O |
DINT |
Indica la media dei valori overflow di corrente Irms della fase più recente (Unità: mA). |
|
PVInput0 |
INT |
Restituisce il valore misurato dell’ingresso PV. |
|
PVInput1 |
INT |
|
|
PVInput2 |
INT |
|
|
PVInput3 |
INT |
|
|
PVInput4 |
INT |
|
|
PVSwitch0 |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, il contattore PV rappresenta un commando ON. |
|
PVSwitch1 |
BOOL |
|
|
PVSwitch2 |
BOOL |
|
|
PVSwitch3 |
BOOL |
|
|
PVSwitch4 |
BOOL |