DOCA0271IT-00

Ambito del documento

Questa guida fornisce:

  • Una descrizione della configurazione di un dispositivo TeSys™ island nell'ambiente Rockwell Software® Studio 5000®.

  • Istruzioni aggiuntive per TeSys™ island per l'uso con l'ambiente Rockwell Software® Studio 5000® versione 30.0 o successiva.

  • le istruzioni aggiuntive, denominate blocchi di funzione per l'ambiente Studio 5000, controllano i moduli dell'avatar e del dispositivo di un TeSys island.

Compatibilità delle librerie: i file L5X esportati dal software SoMove sono compatibili con Studio 5000 versione principale 30 o successiva. Fare riferimento alla pagina "Compatibilità dei prodotti e download" del sito Web di Rockwell Automation per verificare la compatibilità del firmware del PLC con la versione di Studio 5000 in uso. Al momento della pubblicazione, queste informazioni sono disponibili all'indirizzo https://compatibility.rockwellautomation.com.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?