DOCA0272DE-00

PN_Control_Motor_Two_Speeds_SS_C1/2 (PROFINET IO)

Die folgenden Tabellen enthalten Informationen zu den Parametern der Funktionsblock-Schnittstelle.

Eingänge

Eingang

Datentyp

Beschreibung

Variablenkategorie

i_xEnable

BOOL

Aktiviert die Funktionsblock-Verarbeitung. Zyklische Daten werden von der/zur Hardware-E/A-Schnittstelle gelesen/geschrieben.

Funktionsblock-Steuerung

i_xRunFwdLow

BOOL

Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, startet der Motor mit niedriger Geschwindigkeit in Vorwärtsrichtung.

Zyklische Daten

i_xRunFwdHigh

BOOL

Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, startet der Motor mit hoher Geschwindigkeit in Vorwärtsrichtung.

Zyklische Daten

i_xTripReset

BOOL

Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, werden erkannte Auslösungen, deren Auslösungsrücksetzungsbedingungen erfüllt sind, für diesen Avatar zurückgesetzt.

Zyklische Daten

i_xAcyclicBusy

BOOL

Kann verwendet werden, um die azyklische Ausführung zu blockieren, wenn die azyklische Kommunikation eines anderen Funktionsblocks aktiv ist.

Funktionsblock-Steuerung

i_xExecute

BOOL

Startet eine azyklische Anforderung auf einer steigenden Flanke.

Funktionsblock-Steuerung

i_hwSubmHWID

HW_IO

Muss der Hardware-Kennung des azyklischen Untermoduls des zugehörigen Avatars entsprechen, damit die azyklische Kommunikation ausgeführt werden kann.

Kommunikationsparameter

i_hwStartAddress

Variante

Muss der ersten Adresse des zyklischen Eingabe-Untermodul-Adressbereichs des zugehörigen Avatars entsprechen, damit die zyklische Lesen-Kommunikation ausgeführt werden kann.

Kommunikationsparameter

E/A

InOut

Datentyp

Beschreibung

Variablenkategorie

iq_hwQWAddress

WORD

Muss der Adresse des zyklischen Ausgabe-Untermoduls entsprechen, damit die zyklische Schreiben-Kommunikation ausgeführt werden kann.

Kommunikationsparameter

Ausgänge

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

Variablenkategorie

q_xActive

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, ist der Avatar-Funktionsblock aktiviert oder eine azyklische Anforderung ist aktiv.

Funktionsblock-Status

q_xError

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wurde ein Fehler erkannt, während der Avatar-Funktionsblock ausgeführt wurde. Ausführliche Informationen zum erkannten Fehler können Sie dem Wert der Fehler-ID entnehmen.

Funktionsblock-Status

q_dwErrorID

DWORD

Die Fehler-ID zeigt ausführliche Informationen über den erkannten Fehler an. Mögliche Werte sind in der nachstehenden Tabelle angegeben.

Funktionsblock-Status

q_dwAcyclicStatus

DWORD

Der azyklische Status bietet ausführliche Informationen über die azyklische Feldbus-Kommunikation, einschließlich Angaben zu erkannten Fehlern. Ausführliche Informationen zu den Statuswerten finden Sie unter Funktionsblock-Bibliothek.

Funktionsblock-Status

q_xAcyclicBusy

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, ist eine azyklische Anforderung noch aktiv.

Funktionsblock-Status

q_xReady

BOOL

Zeigt WAHR an, wenn der Funktionsblock bereit für den Empfang eines Ausführen-Befehls ist.

Zyklische Daten

q_xUpstrVPres1

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, hat der Avatar erkannt, dass die vorgeschaltete Netzspannung des ersten Starters/Leistungsgeräts in diesem Avatar anliegt.

Zyklische Daten

q_xUpstrVPres2

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, hat der Avatar erkannt, dass die vorgeschaltete Netzspannung des zweiten Starters/Leistungsgeräts in diesem Avatar anliegt.

Zyklische Daten

q_xRunFwdLow

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, läuft der Motor mit niedriger Geschwindigkeit. Wenn dieser Ausgang auf FALSCH eingestellt ist, läuft der Motor mit hoher Geschwindigkeit.

Zyklische Daten

q_xRunFwdHigh

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, läuft der Motor mit hoher Geschwindigkeit. Wenn dieser Ausgang auf FALSCH eingestellt ist, wird der Motor angehalten oder er läuft mit niedriger Geschwindigkeit.

Zyklische Daten

q_xLoadStart

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, befindet sich der Motor in der Startphase.

Zyklische Daten

q_xLoadRun

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wurde ein Lauf- oder Schließen-Befehl ausgeführt und Strom fließt in den Polen (entspricht Motor in Betrieb, gilt aber auch für Nicht-Motor-Avatars).

Zyklische Daten

q_xAlarm

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wurde vom Avatar ein Schutzalarm erkannt.

Zyklische Daten

q_xTripped

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wurde vom Avatar ein Schutzauslösungsereignis erkannt.

Zyklische Daten

q_xReadyToReset

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, erfüllt der Avatar die Auslösungsrücksetzungsbedingungen und kann mit dem Befehl „Auslösung – Zurücksetzen“ zurückgesetzt werden.

Zyklische Daten

q_xAssetAlarm

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, hat ein Leistungsgerät oder ein SIL*-Starter im Avatar 90 % der erwarteten Lebensdauer erreicht oder überschritten (pro Avatar-Parameter).

Zyklische Daten

q_udiIRMSAvg

UDINT

Gibt den Durchschnitt der neuesten Phasenstrom-I-Effektivwerte an. (Einheit: A)

Zyklische Daten

q_udtControl

UDT_Control

Das ist eine Struktur azyklischer Statusdaten für Steuerungs-Avatars, zu der Informationen über Alarm- und Auslösungsmeldungen sowie Wartungsdaten des Avatars gehören. Ausführliche Informationen über die Struktur dieses UDT finden Sie unter UDT_Control. Eine Übersicht der Mitglieder des UDT, die von diesem Avatar unterstützt werden, finden Sie unter Unterstützte Mitglieder von UDT_Control.

Azyklische Daten

Status- und Fehlercodes von ConstTeSysIsland

Mitgliedsbezeichnung

Verwendet vom Funktionsblock

Cdw_ErrNoMsg

Ja

Cdw_ErrInternal

Ja

Cdw_ErrInvalidCycInAddr

Ja

Cdw_ErrInvalidHwid

Ja

Cdw_ErrInvalidNumOfAvatars

Nein

Cdw_ErrReadCycIn

Ja

Cdw_ErrReadAcycData1

Ja

Cdw_ErrReadAcycData2

Nein

Cdw_ErrWriteAcycData

Nein

Cdw_StsReadAcycData1Compl

Ja

Cdw_StsReadAcycData2Compl

Nein

Cdw_StsWriteAcycDataCompl

Nein

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.