Methodik
Für die Integration von TeSys™ island in das Siemens TIA Portal werden die folgenden Komponenten verwendet:
-
Gerätebeschreibungsdateien für die TeSys island-Buskoppler PROFINET IO und PROFIBUS DP
-
IEC 61131–3-Funktionsblockbibliothek für den Zugriff auf die TeSys island-Daten über die Bussysteme im TIA Portal
-
Die CAx-Datenimport-Funktion des Siemens TIA Portal zum Importieren der Inselzusammensetzung aus dem TeSys island-DTM (Device Type Manager)
-
Eine grundlegende TCI-Integration des TeSys island-DTM in das Siemens TIA Portal
-
Import eines globalen Datenblocks mit Prognosealarm-Meldungen, der vom TeSys island-DTM bereitgestellt wird
Die Voraussetzungen für Verwendung und Installation der Komponenten werden in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.
Die SoMove™-Software stellt AML-Dateien (Automation Markup Language; AutomationML) bereit, die die TeSys™ island-Topologie und Teile der Konfigurationsdaten enthalten. Diese Dateien können mithilfe der CAx-Datenimport-Funktion in das Siemens TIA Portal importiert werden. Dank der CAx-Datenimport-Funktion müssen Sie die Inseltopologie im Siemens TIA Portal nicht manuell erstellen. Vor dem Import der AutomationML-Dateien müssen Sie jedoch erst die entsprechenden Gerätebeschreibungsdateien in das Siemens TIA Portal importieren.
-
Es gibt gegenseitige Abhängigkeiten zwischen den Avatars im TeSys island (das heißt, die Topologie der Geräte und ihre Repräsentation für das Bussystem). Daher wird empfohlen, dass Sie die Inseltopologie ausschließlich in SoMove™ verwalten und ändern.
-
Mithilfe der CAx-Datenimport-Funktion können Daten in das Siemens TIA Portal übertragen und in einem Automatisierungsprojekt verwendet werden.
-
Mit der Aktualisierungsfunktion von SoMove™ können Sie Änderungen in vorhandene Inselkonfigurationen im Siemens TIA Portal übertragen (siehe Vorhandene TeSys™ island-Konfiguration im TIA Portal aktualisieren).
Damit Probleme bei der Integration vermieden werden können, lesen Sie bitte die Versionshinweise zum Produkt, um sicherzustellen, dass die einzelnen verwendeten Komponenten (wie z. B. die TeSys island-Funktionsblockbibliothek für das Siemens TIA Portal, die TeSys island-Firmware, die TeSys island-Gerätebeschreibungsdateien für PROFIBUS DP und PROFINET IO sowie die SoMove-Software und die TeSys island-DTM-Bibliothek) miteinander kompatibel sind.