DOCA0272DE-00

Unterstützte Mitglieder von UDT_Control

Nicht alle Mitglieder des benutzerdefinierten Datentyps „UDT_Control“ (siehe UDT_Control) werden von allen Avatars unterstützt. Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht der Elemente, die für diesen Avatar verfügbar sind. Bei nicht unterstützten Werten wird immer der Standardwert verwendet.

HINWEIS: Sicherheitsanforderungsstufe gemäß der Norm IEC 61508.

Element

Unterelement

Unterstützt

MotorTemperature

Nicht zutreffend

Ja

SILGroup

Nicht zutreffend

Ja

ThermalCapacity

Nicht zutreffend

Ja

AlarmMsg1

GroundCurrent

Ja

ThermalOverload

Ja

PhaseUnbalance

Ja

UnderCurrent

Ja

AlarmMsg2

OverCurrent

Ja

MotorOverheat

Ja

TripMsg1

GroundCurrent

Ja

ThermalOverload

Ja

LongStart

Ja

Blockade

Ja

PhaseUnbalance

Ja

UnderCurrent

Ja

Stillstand

Ja

TripMsg2

PhConfig

Ja

OverCurrent

Ja

PhaseLoss

Ja

PhaseReversal

Ja

MotorOverheat

Ja

TimeToTrip

Nicht zutreffend

Ja

TimeToReset

Nicht zutreffend

Ja

PAStatusReg1

PA0Status

Nein

PA1Status

Nein

PA2Status

Nein

PA3Status

Nein

PA4Status

Nein

PA5Status

Nein

PA6Status

Nein

PA7Status

Nein

PA8Status

Nein

PA9Status

Nein

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.