DOCA0272DE-00

UDT_PredictiveAlarmMessages

Der UDT PredictiveAlarmMessages wird beim Importieren der Prognosealarm-Statusmeldungen von der SoMove™-Software in das TIA Portal als Vorlage verwendet. Dieser UDT enthält die Prognosealarm-Statusmeldungen für einen Avatar. Ausführliche Informationen zum Import von Prognosealarm-Statusmeldungen finden Sie in der TeSys™ island Schnellstartanleitung für PROFINET- und PROFIBUS-Anwendungen (Dokumentnummer 8536IB1916).

Elemente

Element

Datentyp

Beschreibung

PAStatusMessage0

STRING[150]

Nachricht verknüpft mit Prognosealarm-Bit 0

PAStatusMessage1

STRING[150]

Nachricht verknüpft mit Prognosealarm-Bit 1

PAStatusMessage2

STRING[150]

Nachricht verknüpft mit Prognosealarm-Bit 2

PAStatusMessage3

STRING[150]

Nachricht verknüpft mit Prognosealarm-Bit 3

PAStatusMessage4

STRING[150]

Nachricht verknüpft mit Prognosealarm-Bit 4

PAStatusMessage5

STRING[150]

Nachricht verknüpft mit Prognosealarm-Bit 5

PAStatusMessage6

STRING[150]

Nachricht verknüpft mit Prognosealarm-Bit 6

PAStatusMessage7

STRING[150]

Nachricht verknüpft mit Prognosealarm-Bit 7

PAStatusMessage8

STRING[150]

Nachricht verknüpft mit Prognosealarm-Bit 8

PAStatusMessage9

STRING[150]

Nachricht verknüpft mit Prognosealarm-Bit 9

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.