DOCA0272DE-00

UDTs

Für einen strukturierten Zugriff auf kohärente Daten (z. B. die Energiedaten eines Avatars) wurden im Siemens TIA Portal benutzerdefinierte Datentypen (UDTs) erstellt. Einige der UDTs werden an der Funktionsblock-Schnittstelle verwendet, während andere lediglich für den internen Gebrauch durch den Funktionsblock vorhanden sind. Die Definitionen aller erforderlichen UDTs sind in der TeSys™ island-IEC 61131-3-Bibliothek für das Siemens TIA Portal enthalten.

Einige UDTs setzen auch strukturierte Untertypen zur weiteren Strukturierung der Daten ein (z. B. einzelne Bits innerhalb eines Bit-Feldes).

In den folgenden Abschnitten werden die Inhalte und gegebenenfalls die Unterstrukturen aller UDTs aufgeführt, die in der Bibliothek enthalten sind.

HINWEIS: Wenn Sie Funktionsblöcke in Ihr TIA Portal-Projekt importieren, brauchen Sie nur die Funktionsblöcke importieren, die für die Funktionen Ihrer Anwendung erforderlich sind. Das TIA Portal importiert außerdem automatisch die UDT-Definitionen, die von den Funktionsblöcken benötigt werden. Wenn Sie die Funktionsblock-Bibliothek auf eine neue Version aktualisieren, müssen Sie neben den aktuellsten Funktionsblock-Versionen auch die neuesten Definitionen der verwendeten UDTs importieren.
HINWEIS: Verändern Sie nicht die Definitionen der in diesem Dokument beschriebenen UDTs. Anderenfalls funktionieren die Funktionsblöcke nicht ordnungsgemäß.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.