DOCA0272DE-00

Benutzer zu Siemens® TIA Openness hinzufügen

Wenn Sie beim Importieren der CAx-Datei eine Fehlermeldung erhalten, dass Sie ein Benutzer in der Siemens® TIA Openness-Gruppe sein müssen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Rechtsklicken Sie auf die Windows-Schaltfläche Start und wählen Sie die Option Computer Management (Computerverwaltung) aus.

    Windows-Startmenü

  2. Klicken Sie im Fenster „Computer Management“ auf Local Users and Groups → Groups (Lokale Benutzer und Gruppen → Gruppen). Rechtsklicken Sie auf Siemens TIA Openness und wählen Sie dann Add to Group... (Zur Gruppe hinzufügen) aus.

    Computerverwaltung

  3. Klicken Sie im Fenster „Eigenschaften von Siemens TIA Openness“ auf Hinzufügen.... Geben Sie die auszuwählende Objektbezeichnung (Benutzername) im Feld Enter the object name to select (Geben Sie den zu verwendenden Objektnamen ein) ein und klicken Sie auf Check Names (Namen überprüfen), um den Benutzernamen zu suchen.

    Benutzer hinzufügen

  4. Sobald der Benutzer gefunden ist, klicken Sie auf „OK“.

    Eigenschaften von Siemens TIA Openness

  5. Der Benutzer wird als Mitglied für Siemens TIA Openness hinzugefügt. Klicken Sie auf Apply (Übernehmen) und dann auf OK.

  6. Schließen Sie die TIA Portal-Software-Anwendung.

  7. Melden Sie sich von Ihrem Computer ab und gleich wieder an.

  8. Öffnen Sie Ihr Projekt erneut und importieren Sie die CAx-Datei.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.