DOCA0272DE-00

PN_Starter_AssetMgmt (PROFINET IO)

Die folgenden Tabellen enthalten Informationen zu den Parametern der Funktionsblock-Schnittstelle.

Eingänge

Eingang

Datentyp

Beschreibung

Variablenkategorie

i_xEnable

BOOL

Aktiviert die Funktionsblock-Verarbeitung. Zyklische Daten werden von der/zur Hardware-E/A-Schnittstelle gelesen/geschrieben.

Funktionsblock-Steuerung

i_xAcyclicBusy

BOOL

Kann verwendet werden, um die azyklische Ausführung zu blockieren, wenn die azyklische Kommunikation eines anderen Funktionsblocks aktiv ist.

Funktionsblock-Steuerung

i_xExecute

BOOL

Startet eine azyklische Anforderung auf einer steigenden Flanke.

Funktionsblock-Steuerung

i_hwSubmHWID

HW_IO

Muss der Hardware-Kennung des zugehörigen Geräts entsprechen, damit die azyklische Kommunikation ausgeführt werden kann.

Kommunikationsparameter

Ausgänge

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

Variablenkategorie

q_xActive

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, ist der Avatar-Funktionsblock aktiviert oder eine azyklische Anforderung ist aktiv.

Funktionsblock-Status

q_xError

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wurde ein Fehler erkannt, während der Avatar-Funktionsblock ausgeführt wurde. Ausführliche Informationen zum erkannten Fehler können Sie dem Wert der Fehler-ID entnehmen.

Funktionsblock-Status

q_dwErrorID

DWORD

Die Fehler-ID zeigt ausführliche Informationen über den erkannten Fehler an. Mögliche Werte sind in der nachstehenden Tabelle angegeben.

Funktionsblock-Status

q_dwAcyclicStatus

DWORD

Der azyklische Status bietet ausführliche Informationen über die azyklische Feldbus-Kommunikation, einschließlich Angaben zu erkannten Fehlern. Ausführliche Informationen zu den Statuswerten finden Sie unter Funktionsblock-Bibliothek.

Funktionsblock-Status

q_xAcyclicBusy

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, ist eine azyklische Anforderung noch aktiv.

Funktionsblock-Status

q_udtProductData

UDT_ProductData

Enthält alle relevanten Produktdaten des Geräts.

Azyklische Daten

q_udiTimeOn

UDINT

Die Einschaltdauer des Geräts.

Azyklische Daten

q_udiTimeSwitchOn

UDINT

Die Einschaltdauer des Schützes.

Azyklische Daten

q_uiNumDevEvt

UINT

Die Anzahl der erkannten Geräteereignisse.

Azyklische Daten

q_udiNumContClose

UDINT

Die Anzahl der Schließvorgänge des Schützes.

Azyklische Daten

q_udiNumDevicePowOn

UDINT

Die Anzahl der Aus-/Wiedereinschaltvorgänge des Geräts.

Azyklische Daten

q_uiMaxIrms

UINT

Der maximale Stromwert, der während der Geräte-Lebensdauer gemessen wurde.

Azyklische Daten

q_udiAvgIrms

UDINT

Der berechnete Strommittelwert.

Azyklische Daten

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.