DOCA0272DE-00

UDT_ProductData

Der UDT ProductData wird verwendet, um die Produktdaten eines Avatars als eine kohärente Variable zur Verfügung zu stellen. Die Schnittstellen der Avatar-Funktionsblöcke PROFINET IO und PROFIBUS DP für System Asset Management und Geräte-Asset-Management nutzen diesen UDT als Parameter.

Elemente

Element

Datentyp

Beschreibung

VendorName

STRING[20]

Anbietername

ProductCode

STRING[32]

Anbieterspezifischer Produktcode

MajorMinorRev

STRING[7]

Versionsnummer der Anwendungsfirmware im Format xxx.yyy.

VendorURL

STRING[64]

Anbieter-URL

ProductName

STRING[32]

Produktbezeichnung

ModelName

STRING[20]

Modellbezeichnung

SerialNumber

STRING[20]

Seriennummer des Moduls

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.