DOCA0272DE-00

UDT_RDREC

Der UDT RDREC wird zum internen Speichern von Statusinformationen einer azyklischen Lesen-Anforderung verwendet.

Elemente

Element

Datentyp

Beschreibung

xQ_RTrig

BOOL

Ergebnis steigende Flanke, dient zur Übertragung von Daten an Funktionsblock-Variablen

qxValid

BOOL

Das Ergebnis der azyklischen Lesen-Anforderung ist GÜLTIG

qxBusy

BOOL

Die azyklische Lesen-Funktion ist aktiv

qxError

BOOL

Die azyklische Lesen-Anforderung endet mit FEHLER

qdwStatus

DWORD

Das Statusergebnis der azyklischen Lesen-Funktion

quiLen

UINT

Die Länge der gelesenen Daten als Rückmeldungswert

ixStartRead

BOOL

Azyklische Lesen-Funktion aktivieren/starten

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.