DOCA0272DE-00

Funktionsblock-Bibliothek

Die TeSys™ island-IEC 61131-3-Funktionsblock-Bibliothek für das TIA Portal stellt Funktionsblöcke zur Verfügung, die mit dem TeSys™ island über die Bussystem-Schnittstelle der Siemens SIMATIC-SPS für PROFINET IO und PROFIBUS DP interagieren. Für den Datenzugriff wird sowohl eine zyklische als auch eine azyklische Kommunikation verwendet – je nachdem, wie die Daten von der Insel bereitgestellt werden. Die Funktionsblöcke selber fungieren lediglich als Proxy für die Weiterleitung von Informationen – ohne Änderung – zwischen dem SPS-Programm und dem TeSys™ island. Die Implementierung der Steuerungslogik für die Avatars erfolgt voll und ganz in der Insel selber.

Die folgenden Abschnitte enthalten eine Übersicht, was alles für die Verwendung der Funktionsblöcke im TIA Portal erforderlich ist, welche Datentypen von den Funktionsblöcken verwendet werden, welche Arten von Funktionsblöcken vorhanden sind und wie das SPS-Programm auf die TeSys™ island-Daten zugreift.

Im Allgemeinen sind Funktionsblock-Schnittstelle und -Funktion für PROFINET IO und PROFIBUS DP identisch. Die Implementierung der Funktionsblöcke variiert aufgrund der unterschiedlichen inneren Mechanik von PROFIBUS DP etwas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?