Objectif du document
Ce manuel de l’utilisateur fournit :
-
des instructions pour la configuration d’un équipement TeSys™ island dans l’environnement Siemens® Totally Integrated Automation (TIA) Portal.
-
les caractéristiques des unités centrales Siemens SIMATIC S7-1200 et PROFINET IO en tant que systèmes de bus. Les principes de base restent les mêmes que l’on utilise des automates PROFIBUS DP ou S7-1500, dans la mesure où ils sont utilisés avec les systèmes de bus ci-dessus. Le processus peut varier pour d’autres systèmes. Le présent document expose ces différences.
-
informations sur les bibliothèques de blocs de fonction CEI 61131-3 TeSys island pour Siemens TIA Portal. Ces bibliothèques se composent principalement de blocs de fonction qui peuvent être utilisés pour contrôler, surveiller et diagnostiquer les avatars et les équipements d’un TeSys™ island à partir d’un programme d’automate écrit dans Siemens TIA Portal.
-
des détails sur les interfaces de ces blocs de fonction ainsi qu’une introduction à leur utilisation pour aider à la création d’un programme pour automate. Il spécifie également les exigences et les conditions préalables à remplir pour utiliser les blocs de fonction.