DOCA0272PTBR-00

Escopo do documento

Este guia do usuário fornece:

  • instruções para configurar um dispositivo do TeSys™ island dentro do ambiente do Siemens® Totally Integrated Automation (TIA) Portal.

  • características das CPUs Siemens SIMATIC S7-1200 e do PROFINET IO como sistemas de barramento. Os princípios básicos permanecem os mesmos que para os sistemas de barramento acima ao usar PLCs do PROFIBUS DP ou do S7–1500. O processo para lidar com outros sistemas pode variar. Este guia descreve essas diferenças.

  • informações sobre as bibliotecas de blocos de funções IEC 61131-3 do TeSys island para o Siemens TIA Portal. Essas bibliotecas consistem principalmente em blocos de funções que podem ser utilizados para controlar, monitorar e diagnosticar os avatares e dispositivos de um TeSys island utilizando um programa PLC escrito no Siemens TIA Portal.

  • detalhes sobre as interfaces dos referidos blocos de funções, bem como uma introdução à utilização para ajudar na criação de um programa PLC. Ele também define os requisitos e pré-requisitos que devem ser atendidos para utilizar os blocos de funções.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?