DOCA0272PTBR-00

Como integrar a Biblioteca de blocos de funções

Para integrar o arquivo da biblioteca de blocos de funções IEC 61131-3 para as interfaces de rede PROFINET IO e PROFIBUS DP do TeSys island, baixe o arquivo de https://www.se.com/ww/en/product-range-download/65746-tesys-island/.

Use as etapas a seguir para instalar o arquivo no Siemens TIA Portal depois de baixá-lo:

  1. Inicie o Siemens TIA Portal e clique em Project View (Vista do projeto).

  2. Selecione Global libraries → Retrieve library (Bibliotecas globais → Recuperar biblioteca) no menu Options (Opções) e clique em Ok.

    Retrieve Library

  3. Selecione o arquivo da biblioteca de blocos de funções baixado.

  4. Clique em Open (Abrir) e selecione o diretório Automation como diretório de destino.

  5. Clique em OK.

    Automation Directory (Diretório Automation)

  6. A seguinte janela, Open library (Abrir biblioteca), pode ser exibida, solicitando que a versão da biblioteca seja atualizada para a 15.1, dependendo da versão do TIA Portal usada.

    Open library (Abrir biblioteca)

  7. Clique em Upgrade (Atualizar) na janela Open library (Abrir biblioteca). A janela de progresso da atualização da biblioteca será exibida.

    Library Upgrade (Atualização da biblioteca)

    A biblioteca de blocos de funções é aberta e está localizada no painel Global libraries (Bibliotecas globais) do Siemens TIA Portal.

    Global libraries (Bibliotecas globais)

Para obter mais informações, consulte as informações sobre o Siemens TIA Portal e Documentação de terceiros.

Compatibilidade de bibliotecas: A biblioteca de blocos de funções para o acesso ao TeSys™ island via interfaces de rede PROFIBUS DP e PROFINET IO são compatíveis com o Siemens TIA Portal V15. Todos os blocos de funções e blocos de dados incluídos na biblioteca são compilados para acesso não otimizado. Para execução, os blocos de funções da biblioteca exigem a disponibilidade de determinados blocos de funções do sistema nos PLCs SIMATIC. Para obter uma descrição detalhada dessas dependências, consulte a seção Biblioteca de blocos de funções.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?