DOCA0272FR-00

Intégration de la bibliothèque de blocs de fonction

Pour intégrer le fichier de la bibliothèque de blocs de fonction CEI 61131-3 pour les coupleurs de bus PROFINET IO et PROFIBUS DP pour TeSys island, téléchargez le fichier sur https://www.se.com/ww/en/product-range-download/65746-tesys-island/.

Procédez comme suit pour installer le fichier dans Siemens TIA Portal après l’avoir téléchargé :

  1. Lancez Siemens TIA Portal, puis cliquez sur Vue du projet.

  2. Sélectionnez Bibliothèques globales → Désarchiver la bibliothèque dans le menu Outils, puis cliquez sur OK.

    Désarchiver la bibliothèque

  3. Sélectionnez le fichier d’archive de la bibliothèque de blocs de fonction que vous avez téléchargée.

  4. Cliquez sur Ouvrir, puis sélectionnez le répertoire Automation comme répertoire cible.

  5. Cliquer sur OK.

    Répertoire Automation

  6. Selon la version de TIA Portal que vous utilisez, la fenêtre Ouvrir la bibliothèque suivante s’affiche pour annoncer la mise à niveau de la bibliothèque vers la version 15.1.

    Ouvrir la bibliothèque

  7. Cliquez sur Mise à niveau dans la fenêtre Ouvrir la bibliothèque. La fenêtre de progression de la mise à niveau de la bibliothèque s’affiche.

    Mise à niveau de la bibliothèque

    La bibliothèque de blocs de fonction s’ouvre dans le volet Bibliothèques globales de Siemens TIA Portal.

    Bibliothèques globales

Pour plus d’informations, reportez-vous aux informations Siemens TIA Portal et à Documentation tierce.

Compatibilité des bibliothèques : La bibliothèque de blocs de fonction permettant d’accéder à TeSys™ island via les coupleurs de bus PROFIBUS DP et PROFINET IO sont compatibles avec Siemens TIA Portal V15. Tous les blocs de fonction et blocs de données inclus dans la bibliothèque sont compilés pour un accès non optimisé. Pour l’exécution des blocs de fonction de la bibliothèque, certains blocs de fonction système doivent être disponibles sur les automates SIMATIC. Pour une description détaillée de ces dépendances, reportez-vous à la section Bibliothèque des blocs de fonction.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?