DOCA0272PTBR-00

Motor de duas velocidades e com dois sentidos de rotação – Parada SIL, Cat. W. 1/2

NOTA: Nível de integridade de segurança de acordo com a norma IEC 61508. Categorias de fiação 1 e 2 de acordo com a ISO 13849.

Perfil de bloco de funções

Tipo de bloco de funções

Bloco de funções de controle de avatar.

Tipo de acesso a dados

Cíclico (leitura/gravação) e acíclico (leitura).

Uso previsto

Avatar de carga “Motor de duas velocidades e com dois sentidos de rotação – Parada SIL, Cat. W. 1/2”

Funcionalidade

O bloco de funções Motor de duas velocidades e com dois sentidos de rotação – Parada SIL, Cat. W. 1/2 é utilizado para gerenciar um motor de duas velocidades e com dois sentidos de rotação (direto/reverso) com Categoria de parada 0 ou Categoria de parada 1*, Categorias de fiação 1 e 2.

As seções a seguir fornecem informações detalhadas sobre a interface e a utilização dos parâmetros dos blocos de funções PROFINET IO e PROFIBUS DP para o avatar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?