Moteur deux vitesses, deux directions – Arrêt SIL, W. Cat. 1/2
Profil de bloc de fonction
|
Type de bloc de fonction |
Blocs de fonction de contrôle d’avatar |
|
Type d’accès aux données |
Cyclique (lecture/écriture) et acyclique (lecture). |
|
Usage prévu |
Avatar de charge Moteur deux vitesses, deux directions – Arrêt SIL, W. Cat. 1/2 |
|
Fonctionnalité |
Le bloc de fonction Moteur deux vitesses, deux directions – Arrêt SIL, W. Cat. 1/2 permet de gérer un moteur deux vitesses dans deux directions (marche avant et marche arrière) avec Catégorie d’arrêt 0 et Catégorie d’arrêt 1*, Catégorie de câblage 1 et Catégorie de câblage 2. |
Les sections suivantes contiennent des informations détaillées sur l’interface et l’utilisation des paramètres des blocs de fonction PROFINET IO et PROFIBUS DP pour cet avatar.