DOCA0272FR-00

UDT_SystemDiag

Le type UDT SystemDiag permet de transférer les données de diagnostic acycliques du système. Les interfaces des blocs de fonction d’avatar SystemDiag PROFINET IO et PROFIBUS DP contiennent cet UDT en tant que paramètre.

Éléments

Élément

Type de données

Description

CntErrComm

UINT

Nombre d’erreurs détectées pour la communication du bus de terrain.

CntAllAlarms

UINT

Nombre d’alarmes détectées pour le système.

CntSystemEvt

UINT

Nombre d’événements mineurs détectés pour le système.

EvtRecReg1

STRUCT

Informations sur un événement mineur détecté – Registre 1. Voir Struct EvtRecRegX.

EvtRecReg2

STRUCT

Informations sur un événement mineur détecté – Registre 2. Voir Struct EvtRecRegX.

EvtRecReg3

STRUCT

Informations sur un événement mineur détecté – Registre 3. Voir Struct EvtRecRegX.

EvtRecReg4

STRUCT

Informations sur un événement mineur détecté – Registre 4. Voir Struct EvtRecRegX

EvtRecReg5

STRUCT

Informations sur un événement mineur détecté – Registre 5. Voir Struct EvtRecRegX.

SILStopMsgGrp1

STRUCT

État de fonction d’arrêt SIL 0* du groupe SIL 1. Voir Struct SILStopMsgX.

SILStopMsgGrp2

STRUCT

État de la fonction d’arrêt SIL 0 du groupe SIL 2. Voir Struct SILStopMsgX.

SILStopMsgGrp3

STRUCT

État de la fonction d’arrêt SIL 0 du groupe SIL 3. Voir Struct SILStopMsgX.

SILStopMsgGrp4

STRUCT

État de la fonction d’arrêt SIL 0 du groupe SIL 4. Voir Struct SILStopMsgX.

SILStopMsgGrp5

STRUCT

État de la fonction d’arrêt SIL 0 du groupe SIL 5. Voir Struct SILStopMsgX.

SILStopMsgGrp6

STRUCT

État de la fonction d’arrêt SIL 0 du groupe SIL 6. Voir Struct SILStopMsgX.

SILStopMsgGrp7

STRUCT

État de la fonction d’arrêt SIL 0 du groupe SIL 7. Voir Struct SILStopMsgX.

SILStopMsgGrp8

STRUCT

État de la fonction d’arrêt SIL 0 du groupe SIL 8. Voir Struct SILStopMsgX.

SILStopMsgGrp9

STRUCT

État de la fonction d’arrêt SIL 0 du groupe SIL 9. Voir Struct SILStopMsgX.

SILStopMsgGrp10

STRUCT

État de la fonction d’arrêt SIL 0 du groupe SIL 10. Voir Struct SILStopMsgX.

Struct EvtRecRegX

Élément

Type de données

Description

DTL

DTL

Format d’horodatage TIA

FFFF

WORD

Identificateur d’événement mineur détecté.

0000 : Aucun événement mineur détecté.

0001 : Aucun module sur l’îlot.

0002 : Le nombre d’équipements physiques détectés dans l’îlot est supérieur à la limite autorisée

0003 : Désappariement des modules.

0004 : Fluctuation de la tension d’alimentation de l’îlot de contrôle.

Struct SILStopMsgX

Élément

Type de données

Description

SILGrpNotInSysConf

BOOL

Groupe SIL absent de la configuration du système.

Réservé

BOOL

Groupe SIL affecté par l’événement d’avatar matériel.

SILCmdRecSILStarterNotOpen

BOOL

Commande d’arrêt SIL reçue ; les démarreurs SIL ne sont pas encore ouverts.

SILCmdOkSILStarterOpened

BOOL

Commande d’arrêt SIL correctement émise ; tous les démarreurs SIL sont ouverts.

SILCmdTo1Terminal

BOOL

Commande d’arrêt de groupe SIL émise sur un seul canal d’entrée de module d’interface SIL (SIM) (cavalier ou câblage d’entrée de module SIM à l’origine d’un problème), mais les démarreurs SIL se sont correctement ouverts.

NormalOperation

BOOL

Fonctionnement normal, les démarreurs SIL peuvent être ouverts ou fermés.

<Réservé>

BOOL

Remplissage d’octet

<Réservé>

BOOL

Remplissage d’octet

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?