UDT_SystemDiag
O UDT SystemDiag é utilizado para transferir os dados acíclicos de diagnóstico do sistema. As interfaces dos blocos de funções de avatar SystemDiag do PROFINET IO e do PROFIBUS DP contêm esse UDT como um parâmetro.
Elementos
|
Elemento |
Tipo de dados |
Descrição |
|---|---|---|
|
CntErrComm |
UINT |
Número de erros detectados para a comunicação da rede de campo. |
|
CntAllAlarms |
UINT |
Número de alarmes detectados para o sistema. |
|
CntSystemEvt |
UINT |
Número de eventos menores detectados para o sistema. |
|
EvtRecReg1 |
STRUCT |
Informações sobre um evento secundário detectado – registro 1. Consulte Struct EvtRecRegX. |
|
EvtRecReg2 |
STRUCT |
Informações sobre um evento secundário detectado – registro 2. Consulte Struct EvtRecRegX. |
|
EvtRecReg3 |
STRUCT |
Informações sobre um evento secundário detectado – registro 3. Consulte Struct EvtRecRegX. |
|
EvtRecReg4 |
STRUCT |
Informações sobre um evento secundário detectado – registro 4. Verifique: Struct EvtRecRegX |
|
EvtRecReg5 |
STRUCT |
Informações sobre um evento secundário detectado – registro 5. Consulte Struct EvtRecRegX. |
|
SILStopMsgGrp1 |
STRUCT |
Status da função de Parada SIL 0* do grupo SIL 1. Consulte Struct SILStopMsgX. |
|
SILStopMsgGrp2 |
STRUCT |
Status da função de Parada SIL 0 do grupo SIL 2. Consulte Struct SILStopMsgX. |
|
SILStopMsgGrp3 |
STRUCT |
Status da função de Parada SIL 0 do grupo SIL 3. Consulte Struct SILStopMsgX. |
|
SILStopMsgGrp4 |
STRUCT |
Status da função de Parada SIL 0 do grupo SIL 4. Consulte Struct SILStopMsgX. |
|
SILStopMsgGrp5 |
STRUCT |
Status da função de Parada SIL 0 do grupo SIL 5. Consulte Struct SILStopMsgX. |
|
SILStopMsgGrp6 |
STRUCT |
Status da função de Parada SIL 0 do grupo SIL 6. Consulte Struct SILStopMsgX. |
|
SILStopMsgGrp7 |
STRUCT |
Status da função de Parada SIL 0 do grupo SIL 7. Consulte Struct SILStopMsgX. |
|
SILStopMsgGrp8 |
STRUCT |
Status da função de Parada SIL 0 do grupo SIL 8. Consulte Struct SILStopMsgX. |
|
SILStopMsgGrp9 |
STRUCT |
Status da função de Parada SIL 0 do grupo SIL 9. Consulte Struct SILStopMsgX. |
|
SILStopMsgGrp10 |
STRUCT |
Status da função de Parada SIL 0 do grupo SIL 10. Consulte Struct SILStopMsgX. |
Struct EvtRecRegX
|
Elemento |
Tipo de dados |
Descrição |
|---|---|---|
|
DTL |
DTL |
Formato de marcação de data e hora do TIA |
|
FFFF |
WORD |
Identificador de evento secundário detectado. 0000: Nenhum evento secundário detectado. 0001: Nenhum módulo na ilha. 0002: O número de dispositivos físicos detectados na ilha está além do limite permitido. 0003: Incompatibilidade de topologia. 0004: Flutuação de tensão de alimentação de energia de controle da ilha. |
Struct SILStopMsgX
|
Elemento |
Tipo de dados |
Descrição |
|---|---|---|
|
SILGrpNotInSysConf |
BOOL |
Grupo SIL não presente na configuração do sistema. |
|
Reservado |
BOOL |
Reservado = Grupo SIL afetado por evento de dispositivo do avatar |
|
SILCmdRecSILStarterNotOpen |
BOOL |
Comando de parada do Grupo SIL recebido; partidas SIL ainda não abertas |
|
SILCmdOkSILStarterOpened |
BOOL |
Comando de parada do Grupo SIL executado com êxito; todas as partidas SIL estão abertas |
|
SILCmdTo1Terminal |
BOOL |
Comando de parada do Grupo SIL executado para apenas um canal de entrada do módulo de interface SIL (SIM) (o barramento jumper ou a fiação da entrada do SIM está causando um problema), mas as partidas SIL foram abertas com êxito |
|
NormalOperation |
BOOL |
Operação normal, as partidas SIL podem estar abertas ou fechadas |
|
<Reservado> |
BOOL |
Preenchedor de bytes |
|
<Reservado> |
BOOL |
Preenchedor de bytes |