DOCA0130ZH-03

寄存器映射(通讯变量组织)

简介

通讯变量按照所在分组(如:标识、统计或监控)在表中列出。它们与 LTMR 控制器相关,可能连接或不连接 LTME 扩展模块。

通讯变量组

通讯变量按照以下标准分组:

变量组

寄存器

标识变量

00 至 99

统计变量

100 至 449

监控变量

450 至 539

配置变量

540 至 699

命令变量

700 至 799

用户映射变量

800 至 999

定制逻辑变量

1200 至 1399

表结构

通信变量在 4 列表中列出:

第 1 列

寄存器(以小数格式)

第 2 列

变量类型

第 3 列

变量名称与通过只读或读写 Modbus 请求进行的访问

第 4 列

注:用于附加信息的代码

注意

“注释”列提供用于附加信息的代码。

无代码变量可用于所有硬件配置,并且无功能限制。

此代码可为:

  • 数字(1 到 9),用于特定硬件组合

  • 字母(A 到 Z),用于特定系统行为。

如果注释为…

则变量为...

1

可用于 LTMR + LTMEV40 组合

2

始终可用,但如果未连接 LTMEV40,将有一个值等于 0

3 - 9

未使用

如果注释为…

则...

A

只有在电机关闭时才能写入变量。*

B

只有在配置模式下才能写入变量(如静态特性)。*

C

只有在无脱扣的情况下才能写入变量。*

D - Z

未使用

未使用的地址

未使用的地址分为 3 种类别:

  • 只读表中的无意义意味着您应当忽略读值(不论是否等于 0)。

  • 读写表中的预留意味着您必须在这些变量中写下 0。

  • 禁止,意味着读/写请求遭拒,以及这些地址无法访问。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?