DOCA0256IT-01

Impostazioni HMI

La tabella elenca le impostazioni HMI per la comunicazione PROFIBUS DP.

Slot Indice

Offset byte

Dimensioni (in byte)

L/S

X

Unità

Tipo

Campo

Valore predefinito

Backup

Nome del parametro

1 9

48

2

L/S

1

UINT16

1–247
(incrementi di 1)

1

S

Indirizzo del nodo

1 9

50

2

L/S

1

UINT16

0: Nessuno

1: Dispari

2: Pari

2

S

Parità

1 9

52

2

L/S

1

bps

UINT16

0: 2400

1: 4800

2: 9600

3: 19200

4: 38400

5: 57600

6: 115200

3

S

Velocità di trasmissione

1 9

54

2

L/S

1

UINT16

0: Predefinito

1: E’ programmabile

0

S

Tasti di controllo

1 9 56 2

L/S

1

s

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)
1

S

Timeout
1 9 58 2

L/S

1

BITMAP

Bit 0:

  • 0: Big endian

  • 1: Little endian

0

S

Formato byte

NOTA: Se LTMTCUF control operator unit è collegato alla porta HMI, la porta HMI deve essere configurata come segue:
  • Indirizzo del nodo: 1

  • Velocità di trasmissione: 19200 bps

  • Parità: Pari

  • Endianness: Big endian

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?