DOCA0256ZH-CN-01

HMI 设置

下表列出了 PROFIBUS DP 通讯的 HMI 设置。

插槽 索引

字节偏移

大小(字节)

RW

X

单位

类型

范围

缺省值

Svd

参数名称

1 9

48

2

RW

1

UINT16

1-247
(步长 1)

1

Y

节点地址

1 9

50

2

RW

1

UINT16

0:无

1:奇

2:偶

2

Y

奇偶校验

1 9

52

2

RW

1

bps

UINT16

0:2400

1:4800

2:9600

3:19200

4:38400

5:57600

6:115200

3

Y

波特率

1 9

54

2

RW

1

UINT16

0:缺省

1:可编程

0

Y

控制键

1 9 56 2

RW

1

s

UINT16

1-60000
(步长 1)
1

Y

超时
1 9 58 2

RW

1

BITMAP

位 0:

  • 0:大端

  • 1:小端

0

Y

字节格式

注: 如果 LTMTCUF control operator unit 连接在 HMI 端口上,则必须按如下方式配置 HMI 端口:
  • Node address:1

  • Baud rate:19200 bps

  • Parity:Even

  • Endianness:Big-endian

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?