DOCA0256ZH-CN-01

PROFIBUS DP 设置

下表列出了 PROFIBUS DP 通讯的 PROFIBUS DP 设置。

插槽 索引

字节偏移

大小(字节)

RW

X

单位

类型

范围

缺省值

Svd

参数名称

1 9

60

2

RW

1

UINT16

2-126
(步长 1)

126

Y

节点地址

1 9

62

2

RW

1

UINT16

0-1
(步长 1)

0

Y

字节顺序
1 9

64

2

RW

1

UINT16

  • 0:缺省

  • 1:TeSys T

  • 2:其他

0

Y

产品概览
1 9

66

6

保留

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?