PROFIBUS DP-Einstellungen
Die Tabelle enthält die PROFIBUS DP-Einstellungen für die PROFIBUS DP-Kommunikation.
| Steckplatz | Index |
Byte-Offset |
Größe (in Byte) |
R/W |
X |
Einheit |
Typ |
Bereich |
Standardwert |
Gesich. |
Parametername |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 |
60 |
2 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
2–126 (Schritt 1) |
126 |
J |
Adresse des Netzknotens |
| 1 | 9 |
62 |
2 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
0–1 (Schritt 1) |
0 |
J |
Endian |
| 1 | 9 |
64 |
2 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
J |
Produktprofil |
| 1 | 9 |
66 |
6 | – | – | – | – | – | – | – |
Reserviert |