Impostazioni PROFIBUS DP
La tabella elenca le PROFIBUS DP impostazioni per la comunicazione PROFIBUS DP.
| Slot | Indice |
Offset byte |
Dimensioni (in byte) |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Campo |
Valore predefinito |
Backup |
Nome del parametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 |
60 |
2 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
2–126 (incrementi di 1) |
126 |
S |
Indirizzo del nodo |
| 1 | 9 |
62 |
2 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
0-1 (incrementi di 1) |
0 |
S |
Endian |
| 1 | 9 |
64 |
2 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
S |
Profilo prodotto |
| 1 | 9 |
66 |
6 | – | – | – | – | – | – | – |
Riservato |