1743234FR-08

Mise en œuvre logicielle

Introduction

La mise en œuvre logicielle du module de communication Modbus LULC033 intervient une fois que la phase de mise en œuvre matérielle est terminée. Elle s’articule autour de la configuration (les différents modes de fonctionnement) et des fonctions à paramétrer (par exemple, la protection, la mesure du courant, etc.).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?