1743234FR-08

Utilisation des principaux registres pour une gestion simplifiée

Avant de mettre en œuvre un départ-moteur, il est intéressant de savoir quels sont les principaux registres sollicités, et dans quel ordre.

Schéma d’utilisation des registres

Le schéma ci-dessous fournit les informations de mise en oeuvre de base en utilisant les registres suivants : configuration, contrôle et surveillance (état du système, mesures, défauts et avertissements, acquittement). A partir de la configuration d'usine (prédéfinie), vous pourrez facilement suivre ou anticiper le comportement de votre système.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?