1743234FR-08

Description des fonctions d'arrêt réflexe

L’arrêt réflexe permet de réaliser des positionnements répétitifs précis, en s’affranchissant des temps de scrutation du bus et de l’automate.

Il y a deux types de fonctions d'arrêt réflexe :

  • Reflex1 : Fonction Arrêt réflexe 1

  • Reflex2 : Fonction Arrêt réflexe 2

Description de Reflex1

Le capteur n° 1 (entrée logique LI1) commande directement l’arrêt du moteur.

Après un nouvel ordre de marche (ordre d'arrêt, puis ordre de marche), le moteur redémarre même si quelque chose est encore détecté (LI1=1).

1 Bus

2 Capteur n° 1 (LI1)

 
NOTE: Dans le cas d’un démarreur à 2 sens de marche, l’arrêt réflexe agit sur les deux sens.

Enchaînement des informations.

Description de Reflex2

Le capteur n° 1 (entrée logique LI1) contrôle l’arrêt du moteur quand il tourne en marche avant.

Le capteur n° 2 (entrée logique LI2) contrôle l’arrêt du moteur quand il tourne en marche arrière.

Après un nouvel ordre de marche (ordre d'arrêt puis ordre de marche), le moteur redémarre même si quelque chose est encore détecté (LI1 ou LI2 = 1).

1 Bus

2 Capteur n° 1 (LI1)

3 Capteur n° 2 (LI2)

NOTE: Le capteur n°2 (LI2) n’affecte pas la marche avant et le capteur n°1 (LI1) n’affecte pas la marche arrière.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?