1743234FR-08

Informations générales sur le démarrage via les registres

Les réglages du module de communication Modbus LULC033 sont mis en oeuvre ou affichés via les registres Modbus.

Accès aux paramètres

Les paramètres d'E/S du module sont définis à l'aide du port RJ45 Modbus, via le contrôleur logique de l'application.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?