Défauts d'application
Acquittement des défauts d'application
Les défauts d'application possibles sont répertoriés ci-dessous. Leur méthode de réinitialisation (ou d'acquittement) peut être : manuel/automatique/à distance.
|
Défauts d'application |
Registres |
LULC033 |
Acquittement du défaut |
|
|---|---|---|---|---|
|
451 Numéro de défaut |
452 Bit de défaut |
|||
|
ERR |
||||
|
Défaut de court-circuit |
1 |
_.0 = 1 |
Eteint |
Réinitialisation manuelle |
|
Défaut de surintensité |
2 |
_.1 = 1 |
||
|
Défaut de surcharge thermique |
4 |
_.3 = 1 |
En fonction du mode de réarmement configuré dans le registre 602 |
|
Défaut de surcharge avec une base puissance LU•B•
Suite à un défaut de surcharge thermique, utilisez le bouton rotatif du panneau avant pour effectuer un réarmement manuel direct.
|
Registre de configuration |
Réarmement (acquittement) |
Méthode |
|---|---|---|
|
602.0 = 1 |
Manuel direct |
Avec le bouton rotatif sur LU•B• |
|
Manuel à distance |
Avec le kit LU9 AP•• sur LU•B• |
|
|
602.1 = 1 |
Distant |
Acquittement par le bit 704.3 Ce bit est actif sur le front montant et doit être remis à 0 via la programmation. |
|
602.2 = 1 |
Automatique |
Géré par l’unité de contrôle |